This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:大约 后置去加重问题

Guru**** 2525170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755458/ds250df810-approx-post-de-emphasis-question

器件型号:DS250DF810

你好。

我们在 SigCon GUI 上有疑问、希望向您提问。

在大约上显示"NaN" dB 意味着什么。 后去加重功能? 感谢帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主光标应为正值。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lee。
    如果只有一组可以通过测试的设置、是否可以使用?
    "NaN"dB 是什么意思? 感谢帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 Lee 的意见。 请为 FIR 主光标实现正极性、以简化 您的信令约定。 使用正 FIR 主光标设置、根据验证、TI 发现只有负前光标值(即前光标升压)对于链路优化很有用。 对于 FIR 后标、 可以评估正(即后标衰减)和负(即后标增强)值。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo。

    感谢你的答复。 以下图形示例。 "NaN" dB 是什么意思? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、

    这意味着系数不是真的有效、波形也不实用。

    如果您将 Post Cursor Tap 增加到-10、您将注意到在这些其他设置下、去加重超过15dB

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lee。
    我明白了。 感谢您的帮助~