This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:CLKout3的占空比

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755998/lmh1983-duty-cycle-of-clkout3

器件型号:LMH1983

您好!

我的客户对 LMH1983有疑问。

[问题]

打开电源后、它们按如下方式设置 PLL TOF 3对齐模式。

打开电源 →始终对齐→自动对齐

此时、CLKout 3的占空比为42%至58%。

这是否是上述设置的问题?
还是器件的单独差异?
是否可以通过设置值进行调整?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们应将 TOF3设置为始终对齐模式、直到 TOF3复位/对齐发生以正确初始化 PLL3、然后他们可以将 TOF3设置为从不对齐模式。 请注意、我们在此主题上会遇到类似的问题: e2e.ti.com/.../2793008。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan - San、

    感谢您的快速回复!

    我了解到、通过设置上述设置、可以改善占空比。
    此外、我认识到没有寄存器可调整占空比。

    您提供的 E2E 主题的 URL 似乎无效、因此我看不到答案。
    是否可以告诉我该主题的标题?

    此致、

    Kaede Kudo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMH1983:在初始化过程中、PLL3复位的实例是什么?

    e2e.ti.com/.../2793008

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan - San、

    感谢您的合作。
    我担心这个线程。

    我明白、始终对齐后、我们需要永远不对齐。
    但我不明白为什么永远不对齐是必要的(为什么占空比会提高)。
    很抱歉、我不理解、您能告诉我上述原因吗?

    此致、
    Kaede Kudo