This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300:ESD 测试

Guru**** 2526000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300, TPD8S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741600/tpd8s300-esd-test

器件型号:TPD8S300
Thread 中讨论的其他部件:、 Strike

您好、Sirs、

我们在通过系统机箱 GND 测试 ESD 时遇到问题。

TPD8S300将保护和系统因 Type-C PD 停止通信而断电。

如果我们从系统中删除 TPD8S300并将 CC 和 SUB 短接至 C_CC 和 C_SBU。 ESD 测试时,系统仍然正常工作。

您是否愿意提供建议? TPD8S300A 是否更符合此 ESD B 类测试标准?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、
    ESD 保护至关重要、因为即使您的系统看起来运行正常、您的系统也可能会受到潜在的损坏。 TPD8S300A 优于 TPD8S300、因为在 ESD 冲击的情况下、TPD8S300A 可保持 USB Type-C 端口的连接、而在 TPD8S300中、可能会发生 Type-C 断开。 TPD8S300A d.s 中的第8.3.5.2节详细说明了 TPD8S300A 如何防止 USB Type-C 断开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    明白了,非常感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、
    很高兴能提供帮助!