This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:接地问题导致集线器出现问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740419/tusb4020bi-q1-earthing-issue-causing-problems-to-hub

器件型号:TUSB4020BI-Q1

您好!

我将 TUSB4020BI-Q1用于 USB 扩展。 我在存在接地问题的现场遇到集线器 IC 故障问题。 我没有在数据线上使用串联电阻器。 接地不良如何影响 USB 集线器? 如果您有任何解决方案建议、我们将不胜感激。

提前感谢、

Nilam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nilam、

    您能描述接地问题吗? 数据线路是否接地短路或是否存在接地噪声?

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、它们是现场电力问题。 电源浪涌过大的接地和接地噪声。 我将热敏打印机连接到 USB 集线器。 对于其他器件、它可以在12米范围内正常工作。 甚至是由 USB 供电的设备。 但热敏打印机具有单独的交流电源。 它会跳过打印。 因此、在一整天左右的时间之后、USB 集线器开始无法识别问题。 这最终是导致集线器数据线的问题。 不确定它是如何导致集线器出现问题的。

    谢谢。

    P.S. 我已按照数据表中的建议将 PCB 接地连接到接地端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nilam、

    发生这种情况时、轮毂是否已永久损坏? 还是在上电复位后固定? 系统中提供了什么类型的 ESD 保护?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    集线器永久损坏、只有数据线路上的 TVS 二极管才会对集线器提供保护。

    谢谢、
    Nilam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nilam、

    听起来好像 DP/DM 线路存在电气过载(EOS)。 您是否已尝试将机箱接地与数字接地隔离? 您是否在 VBUS/GND 线路中使用铁氧体磁珠? 很难确定 EOS 来自系统中的哪个位置。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我正在通过电容器和电阻器将机箱接地连接到数字接地。 我在3.3V 和1.1V 线路中以及在下行端口电源中使用铁氧体磁珠。 不在 VBUS 中。

    谢谢、

    Nilam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nilam、

    机箱接地电路看起来不错。 您能否判断问题是机箱接地还是数字接地? 如果不知道集线器上的哪些引脚已损坏以及损坏信号的来源、我建议不要这么做。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    问题出在机箱接地、并且只有数据线损坏。

    谢谢、此致、

    Nilam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    您是否可以为电力线和数据线建议任何其他保护电路?

    谢谢、此致、

    Nilam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nilam、

    您的电路看起来像我们推荐的典型电路、但一些额外保护的想法是在机箱接地和数字接地之间使用铁氧体磁珠、或者在数据线路和机箱接地之间添加 ESD 保护。

    我们过去没有看到该器件接地问题的报告。

    此致、
    JMMN