请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI-Q1 您好!
我将 TUSB4020BI-Q1用于 USB 扩展。 我在存在接地问题的现场遇到集线器 IC 故障问题。 我没有在数据线上使用串联电阻器。 接地不良如何影响 USB 集线器? 如果您有任何解决方案建议、我们将不胜感激。
提前感谢、
Nilam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 TUSB4020BI-Q1用于 USB 扩展。 我在存在接地问题的现场遇到集线器 IC 故障问题。 我没有在数据线上使用串联电阻器。 接地不良如何影响 USB 集线器? 如果您有任何解决方案建议、我们将不胜感激。
提前感谢、
Nilam
您好!
实际上、它们是现场电力问题。 电源浪涌过大的接地和接地噪声。 我将热敏打印机连接到 USB 集线器。 对于其他器件、它可以在12米范围内正常工作。 甚至是由 USB 供电的设备。 但热敏打印机具有单独的交流电源。 它会跳过打印。 因此、在一整天左右的时间之后、USB 集线器开始无法识别问题。 这最终是导致集线器数据线的问题。 不确定它是如何导致集线器出现问题的。
谢谢。
P.S. 我已按照数据表中的建议将 PCB 接地连接到接地端。