This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:TIDA-01171交流耦合 RS-485 -最佳终端拓扑

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01171, THVD1550, THVD1510, TIDA-00527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740709/sn65hvd3088e-tida-01171-ac-coupled-rs-485---best-termination-topologies

器件型号:SN65HVD3088E
主题中讨论的其他器件:TIDA-01171THVD1550THVD1510TIDA-00527

客户有兴趣运行交流耦合 RS-485链路、并已查看 TIDA-01171以开始使用。 我们现在有一些与终端拓扑相关的具体问题:

1) 1)什么最适合 EFT、共模噪声等?

2) 2)我们在交流耦合系统上还有哪些其他详细信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库尔特

     客户是否计划进行点对点通信? 通信距离和数据速率是多少? 电源是5V 吗?  为了获得良好 的 EFT 和共模噪声保护、您可以考虑 THVD1550或 THVD1510。 交流耦合系统在直流偏置和截止频率方面可能比较棘手。 此参考设计使用边缘触发和恢复位。 TIDA-00527通过交流电容器传输信号、但需要对信号进行直流平衡。 如果您有更具体的问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库尔特

    很抱歉、我在上次回复中错过了终止部分。 通常 、我们建议为  交流耦合系统中的每个节点终止。 原因是电阻器会生成信号的直流电平。 但是、如果应用不是点对点、则需要考虑总电阻器负载、以实现正确的端接。 希望这对您有意义。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao