This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TUSB422:TUSB422 PPS 示例代码

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, BQ25970, BQ25890
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733471/ccs-tusb422-tusb422-pps-sample-code

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件: BQ25970BQ25890

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

您能否提供 TUSB422 PPS 示例代码? 我手头上有 TUSB422 EVM。

Can 此 EVM 实现了 PPS 演示?

e2e.ti.com/.../TUSB422-EVM-Quick-Start-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、您好!

    TUSB422具有可通过 TI.com 在此处获取的通用示例代码:

    www.ti.com/.../TUSB422

    PPS 系统的参考设计可从以下位置获得:

    www.ti.com/.../TIDA-01582

    对于与此参考设计相关的源代码、我必须让您与电源管理团队的某个人联系。 我将继续向他们提出这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus Malone、您好!

    您是否会为我提供电源团队联系?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neal、

    您对 BQ25970或 BQ25890有任何疑问吗?  

    谢谢!

    Yugian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yugian、

    不、我对  BQ25970 或 BQ25890没有任何疑问!! 下面是我的问题。 非常感谢。

    您能否提供 TUSB422 PPS 示例代码?   我手头上有 TUSB422 EVM。

    Can 此 EVM 实现了 PPS 演示?

    TUSB422 EVM 快速入门 Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、

    我们没有 TUSB422的通用 PPS 代码。 请参阅 Nicholaus'e 回复、了解 TI.com 上的通用示例代码。