This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:信号检测电平问题

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756051/ds80pci800-signal-detect-level-question

器件型号:DS80PCI800

尊敬的先生:

我们的客户正在使用 DS80PCI800、他们想要提出问题。

对于我们的规范、信号检测有效/无效电平为180mV 和110mV。

但在 PCIe CEM 规范中、Vrx-eh-8g 为34mV。 (请参见下图)

客户想知道差异为何如此之大?? 为什么 TI 规范如此严格? 或意图是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    眼高仅是内眼幅度。  信号检测电压指的是仅时钟模式。  当信号检测功能在8Gbps 速率下处理实际 PCIe 数据时、检测电压要低得多。   对于 PCIe 应用、我们建议使用信号检测的默认设置。  它用于 PCIe 中99%的转接驱动器应用。

    此致、

    Lee