This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754675/tusb9261-tusb9261

器件型号:TUSB9261

您好!

我对 TUSB9261 USB 转 SATA 转换器有一些疑问:

如何对 TUSB9261外部闪存器件进行编程?

2.在哪里可以找到 TUSB9261闪存更新固件?

3.是否需要提供器件复位信号?

4.如果我使用外部振荡器,芯片 VSS 振荡器是振荡器的实际 GND,还是需要其它直接 GND 连接?

非常感谢、

吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gil、

    1/2请参阅此处的软件部分 :www.ti.com/.../toolssoftware
    3.可以、请参阅 TUSB9261数据表中的第7.3.1.4节。
    请参阅 TUSB9261数据表中的第7.3.2.1节。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    您的回答对我帮助很大、我已经在我的设计中实施了这些问题。
    我还有一个问题、在设计过程中提出了这个问题...
    TUSB9261评估板使用 SPI 串行闪存:PMC- Pm25LV512A。
    假设我们已经在公司中使用了另一家供应商的串行 SPI 闪存:ST-M95512-W,
    我的问题是:
    我们是否可以在 TUSB9261中使用任何类型的512 Kbit 串行闪存、或者仅使用 Pm25LV512A 器件很重要?
    再次感谢、
    吉尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gil、

    数据表第8.2.2.4节中有一些 SPI 闪存要求、但各种 SPI 器件可与 TUSB9261器件搭配使用。

    此致、
    JMMN