This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:静音模式和待机模式之间的差异

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755985/tcan1042-q1-difference-between-silent-mode-and-standby-mode

器件型号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

大家好、

您能否帮助解释静音/待机/睡眠模式之间的区别?  

当收发器处于支持模式时、我们是否需要使用 WUP/WUF 唤醒 CAN 收发器? 或者何时需要 WUP/WUF?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    静默模式(在 TCAN1051中实现)将发送器输出保持在隐性状态、同时使接收器部分保持完全激活状态。 这意味着所有 CAN 信令都将传递到 RXD、但来自 TXD 的任何信令都不会传递到总线。 在待机模式下(如 TCAN1042中实现的那样)、发送器和接收器都被禁用、并且一个低功耗监控器电路监视总线的唤醒模式。 如果检测到唤醒模式、RXD 信号将变为低电平。 此时、MCU 可以通过将 STB 引脚置为低电平将收发器转换为正常模式。

    如果这不清楚或您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我注意到下面的应用手册、显示待机模式是仅监听模式、而睡眠模式下驱动器和接收器均已关闭、这是正确的吗?

    我还想知道 ACK 在不同模式下的表现如何? 在待机/睡眠/静音模式下、它是否会对总线执行 ACK 操作?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    是的、这基本上是正确的。 不过、在待机模式下激活的总线监视器的行为与正常接收器略有不同。 它仅在检测到唤醒模式后将 RXD 驱动为低电平、即使在显性位超过唤醒滤波器(TWK_FILTER)的持续时间后、也只会将 RXD 保持为低电平。 您可以参考 TCAN1042-Q1数据表中的图15更好地了解行为。

    在待机和静音模式下、收发器将无法发送 ACK。 驱动器电路被禁用、因此输出状态不能为显性状态(这是 ACK 和任何其他通信所必需的)。

    最大