This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83 VOD

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738025/sn65dsi83-sn65dsi83-vod

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器

您好、先生、

由于某些 LCD 需要400mV (最小值)、您是否会建议您如何修改 DSI83 VOD?  是否需要注意寄存器设置顺序?

如果可能,请分享您的 VOD 波形以供我们参考。

太棒了!

下面是 LVDS 输出并将0x19 3:2更改为"11"。 看不到 VOD 变化。

下面将终端从默认的200 Ω 更改为100 Ω。

0x19 3:2仍然为“11”,并断开 LCD 面板的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    这些寄存器应在数据表中的初始化序列期间在"Init Seq 5"中设置。

    但是、我相信400mV 差分电压可能超出此器件的规格、因为即使在0x19.3:2 = 11时、LVDS CLK 也无法达到此电平。 您能否共享显示屏的数据表?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

    谢谢您的评论!e2e.ti.com/.../TM080JDHP96_2D00_00_2D00_Final_2D00_SpecV2-0--20171018.pdf

    我附上了 LCD 规格供您参考。  

    VID 高达600mV (最大值)

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

    断开 LCD 面板时,我还需要确保 DSI83 VOD 测量值。

    在 DSI83输出 P/N 引脚上添加100/200欧姆电阻取决于 DSI83内部端接器。

    然后使用高频差分探头测量 VOD,对吧?

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    您的显示数据表显示 VID 的范围为200至600mV。 0x19.3:2=01和200 Ω 终端的默认配置应该可以正常工作、因为它在这个范围内。

    您的显示屏到底有什么问题?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

    液晶屏正常但有闪烁问题,如 您看到的液晶屏规格。

    我们发现共模电压超出了 LCD 规格。 我们将尝试修改寄存器以重试。

    我是否可以在不连接 LCD 面板的情况下知道 DSI83的正确 VOD 测量方法?

    如何确定 DSI83 100/200欧姆近端终端?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    您可以使用高频差分探头来示波 VOD、是的。

    但是、我也看不到共模电压是如何超出 LCD 规格的。 您的 LCD 数据表显示 VCM 应在1至1.8V2/2V 范围内。当0x19.6=0时、我们的 DSI83数据表中的 VCM 通常为1.25V、这在规格范围内。

    闪烁问题可能与其他问题有关。 请参阅以下内容:

    1.确保遵循数据表中的初始化顺序。
    2.请在 DSI 调谐器工具中填写您正在使用的设置,然后在此处向我发送.dSI 文件或发布两个窗口的屏幕截图。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请问您的电子邮件地址是否可以讨论 ?  非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    很抱歉耽误你的时间。 您可以通过 i-anyiam@ti.com 向我发送电子邮件

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    现在、我将继续并关闭此主题。 如果您仍然有问题、请告诉我。

    此致、
    I.K.