This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:SN75LVPE802 TX OOB 测试失败

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756085/sn75lvpe802-sn75lvpe802-tx-oob-test-fail

器件型号:SN75LVPE802

你(们)好

       我们在 OOB 下测试 SATA 失败。 我们删除了 TI 转接驱动器,该测试项目将通过。

您能否帮助检查此问题

具有转接驱动器: 红色的一侧,一些位信号将在开始时丢失。

删除转接器:

e2e.ti.com/.../picture.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerr、

     当合规性测试时、第一条 OOB 迹线通常会更短、因为该器件需要从自动低功耗状态唤醒。  请验证只有第一个 OOB 脉冲 具有较短的突发长度。

    谢谢、此致、

    Lee