This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDT386:关于 SN75LVDT386和 SN75LVDS386

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756237/sn75lvdt386-about-sn75lvdt386-and-sn75lvds386

器件型号:SN75LVDT386

尊敬的支持团队:

SN75LVDS386DGG 和 SN75LVDT386DCG 是否完全兼容 P2P?  即、如果将 LVDT 焊接到 LVDS 板、它能否正常工作? 它们都具有100欧姆的输入端接、对吧? 如果不是、有什么区别?  太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vera、

    SN75LVDS386DGG 和 SN75LVDT386DGG 具有相同的引脚排列。 但是、LVDT386具有集成的终端电阻器、而 LVDS386没有集成的终端电阻器。 因此、如果电路板上有 LVDS386、则必须有一个外部100欧姆端接电阻器、如果要将其替换为 LVDT386、则必须移除外部端接电阻器。

    此致、
    相位