This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 7BCC0NT

Guru**** 2885230 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741145/7bcc0nt

主题中讨论的其他器件:TLK1501

我们的系统中有两个板、即 ControlBoard 和 DriverBoard。 我们使用 TLK1501和 SFP 在它们之间进行通信、数据传输频率为50MHz。 ControlBoard 将16位数据传输到 DriverBoard、而 DriverBoard 将3位数据发送回 ControlBoard、我将在。μ s 下发布它们的原理图

每次上电时、通信都将成功或不随机进行、大约70%的通信成功、30%的通信失败。 我们测量信号并在16位数据总线中发现数据脱位。 下面我来解释一下。

ControlBoard 始终向 DriverBoard 发送数据模式16'b1000_0000_0000_0000、但我们在 DriverBoard TLK1501 RXD 引脚上获得16'h0110_0000_0000或其他值、DriverBoard 上的派生值在上电后可能每次都不同。

2. Controlboard 将不同的数据模式传输到 DriverBoard,我们检查 Driverboard 上的数据,发现的所有数据都是正确的。 但是 DriverBoard 无法正确将数据发送回 ControlBoard。 例如、DriverBoard 发送3位数据001、但 ControlBoard 在 TLK1501 RXD 上获得010。

我们将 TLK1501的使能引脚和 Tx_EN 引脚连接到2.5V、将 Tx_ERR 引脚连接到 GND、您可以在原理图上找到这些引脚 在上电时是否需要一些特殊控制或处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达考

    在帧的最后一个字之后的 GTX_CLK 的第一个上升沿之前、必须否定 TLK1501 TX_EN。 此外、在测量 RXD 引脚上电路板之间发送的消息时、是否考虑了高速数据的8b/10b 编码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达考

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。