This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:没有隔离变压器连接问题的 DP83822HF

Guru**** 2538130 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753333/dp83822hf-dp83822hf-without-isolation-transformer-connection-issue

器件型号:DP83822HF

您好、支持团队、

我们在连接 TD_M、TD_P 和 RD_MP、RD_P 端子并连接到另一个 RD、RD+和 TD-、TD+时遇到问题、并认为直流双电 容器用于无变压器连接。 但是,它不起作用。 请告知连接有什么问题。

TD_M >> RD-

TD_P >> RD+

RD_MP >>TD-

RD_P >> TD+

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    您的原理图中的哪些器件是 DP83822HF? 两侧的 TD 和 RD 引脚编号不正确。

    另请说明您所说的"不工作"是什么意思。 是否没有链接? 链路是否不稳定? 数据传输不可靠吗?

    最后、对于无变压器运行、DP83822的前端应置于 A 类放大器运行中。 此设置位于数据表的寄存器0x0404表70中。

    请注意、寄存器0x0404位于扩展寄存器空间内、可通过数据表第8.4.2.1节中所述的扩展寄存器方法访问该空间。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    1.获得的原理图不是相对的83822。 我们刚才提到了如何在电路的两个 PHY IC 之间连接。 您是否有参考电路并在不使用隔离变压器和 RJ45连接器的情况下连接两个 PHY IC 输入/输出端口。

    您是否需要使用51欧姆的上拉电阻器向另一个 PHY IC 端口(RD-.RD+、TD-.TD +)提供直流偏置电压?

    TD_M >> RD-

    TD_P >> RD+

    RD_MP >>TD-

    RD_P >> TD +

    2.无链路表示链路 LED 指示灯(LED0,引脚17)没有任何指示,并且这些引脚上只有一些波形。(
    TD_P、TD_M、RD_P、RD_M)

    MDC 和 Mido 未连接、无法更改内部寄存器。 请提供建议。

    此致
    低开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com:443/.../N 信号、以便您更好地了解和检查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huaiming、

    我相信您的团队现在与我的同事 Ross 直接联系。 我将关闭此主题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好的支持团队、

    问题已通过邮件解决。