This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:支持 EDP

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741601/sn75dp130-support-edp

器件型号:SN75DP130

你(们)好

很抱歉打扰你。

我们在 EDP 信号上使用了 DP130、有三项眼图模式测试失败。

实际上、我们将在 EDP 测试上使用软件发送模式、我们确定当我们的软件发送模式时、Swing 预加重设置已进入转接驱动器、但在通过转接驱动器时、Swing 预加重设置将被修复、因此我们无法更改任何设置。
您能帮助我们分享如何解决该问题的实验吗?

原理图如下所示

我们的设置为默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    请在 HPD_SNK 上具有100k 下拉电阻、否则原理图看起来正常。

    请您分享失败报告吗? 您发送了什么模式、并更改了 DP130摆幅和预加重设置?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、未收到故障报告

    请参阅以下内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng

    是否在 DP130中禁用链路训练并手动设置均衡器、输出 VOD 和预加重级别?

    您是否还使用 eDP 合规性装置进行测试?


    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    本主题一楼的原理图。

    我们的是默认设置。

    我们不保留 I2C 通道、对吧?

    那么、我们是否需要在下一个原理图版本中保留 I2C 控制?

    我们不确定是否禁用了链路训练? 由 i2c 控制?

    我们尝试在 DP_ADDR_EQ 上拉高3.3v、我们发现输入电压摆幅和预加重可能会改变、但输出始终是固定的、请参阅以下内容

    我们认为我们的原理图还可以(您之前已经检查过)

    我们的软件使用“DisplayPort小 程序_v4.27_x64”

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    由于这是 eDP 应用、因此通道是固定的、不会改变。 对于此应用、可以禁用链路训练、并且所有器件配置都需要通过 I2C 控制来完成。 通过 I2C 控制、您将能够按通道均衡、输出 VOD、预加重以及通道数和数据速率配置通道。

    例如、要写入 training_LANE0_set、DPCD 寄存器0x00103h、请使用以下指令。

    将通道0设置为800mV 和0dB 预加重、写入值0x02 (对于电压摆幅电平2、DPCD_REG00103[1:0]= 10)
    DPCD_REG00103[4:3]= 00、表示预加重电平0)

    a.将 REG1c 写入0x00
    b.将 REG1d 写入0x01
    c.将 REG1e 写入0x03
    d.将 REG1F 写入0x02–这将向 DPCD 寄存器0x00103写入0x02

    另请使用 eDP 合规性测试装置和软件进行合规性测试。

    除了在 HPD_SNK 上需要100k 下拉电阻器外、原理图看起来还可以。 如果需要、我还可以查看布局。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。

    我们仍有一些问题。

    由于这是 eDP 应用、那么通道是固定的、不会改变、这意味着什么? 那么、输出是固定的是 EDP 通道特性吗?

    2.通常,启用 链路训练是正确的? 那么、我们如何实现链路训练呢?

    3、为什么无论输入是350mv 还是180mv、DP130输出始终固定在250mV 左右?

    4.我们的测试 GUI 如下所示,您能否帮助检查哪种设置适合我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    在典型的 DP 应用中、DP130输出将连接到 DP 连接器、DP 电缆长度将发生变化。 但在典型的 eDP 应用中、DP130输出端永久连接到 eDP 面板、因此 DP130和 eDP 之间的布线长度是固定的、不会改变。

    已知布线长度是固定的、则可以通过 I2C 控制禁用链路训练、DP130 EQ、预加重和 VOD 可以根据固定布线长度手动设置。 默认情况下、链路训练处于启用状态、但可以使用 I2C 禁用。

    DP130具有其自身的 TX VOD (振幅)和预加重电平。 由 GPU 设置的振幅不会由 DP130发送。 DP130将发送具有其自身 TX VOD 和预加重的信号。 这就是为什么我要求禁用链路训练、并手动设置 DP130 VOD 和预加重、然后查看特定设置是否会通过 eDP 合规性测试。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移动到直接支持、关闭线程。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢!!