This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TBT 和 DP 问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755601/tps65988-tbt-and-dp-issue

器件型号:TPS65988

尊敬的先生:

我们的客户正在使用 TPS65988DH、他们的问题如下:

他们 无法识别 TBT 设备。 (抄送日志作为附件)

2.他们的 Porta 可以显示监视器,但 portB 无法显示。 (抄送日志作为附件)

belows 是 CC 日志和.PJT 文件。

是否可以帮助解决此问题?

非常感谢。

e2e.ti.com/.../TPS65988DH_5F00_F707_5F00_10_5F00_03_5F00_testing_5F00_FM_5F00_ver5.pjt

e2e.ti.com/.../PD-analyzer-log-file_5F00_excel.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    根据您的配置文件、两个端口的运行方式应相同。 我注意到您正在使用 Titan Ridge。 您是否通过 I2C 使用物理 HPD 或虚拟 HPD? 这可能会导致您的问题。

    此外、电路板上是否有 SPI 闪存来包含配置?

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们使用的是物理 HPD。

    当然、我们板上有一个 SPI 闪存来包含配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    他们遇到了哪些 TBT 器件问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一个:
    www.akitio.com/.../thunder3-duo-pro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    从外观来看、您使用的器件应为 VCONN 提供的器件、并应启动 TBT 模式条目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉,我不知道你的意思。

    我应该如何启动 TBT 模式进入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    您能否读回器件上的配置寄存器? 根据您的错误说明、似乎配置未加载到 TPS65988上。 此外、您是否有 TPS65988EVM 可用于进行测试? 使用您的项目文件时、我无法在 EVM 上重现此问题。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric