This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:SATA 转接驱动器

Guru**** 2928970 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738130/ds64br111-sata-redriver

器件型号:DS64BR111
主题中讨论的其他器件:DS125BR111

您好!

我们开发了该设计、将该部件整合到5m 长 SAS 电缆的两侧、其中 SATA 连接到计算机 SATA 端口、而 SATA 连接到 SSD 的链路的另一侧。 多年来、与英特尔固态盘 SA2M160G2GC [或其他类似产品]合作非常顺利。[3GB/s]我们尝试将其更改为三星固态盘860EVO 1TB [6GB/s]、并注意到几个主板未建立通信。 基本而言、有些工作、有些工作做不到。 我们使用了参考设计中建议的"默认"电阻器、但可能有一些参数需要更改。  

您是否曾建议使用更快的 SATA 驱动程序配置此芯片?  

谢谢、

Jacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacek:

    您是否有原理图、以便我可以查看所有器件连接?  "默认"均衡可能非常高、这可能会随着数据速率的增加而导致问题。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我如何向您发送原理图? 电子邮件地址?

    Jacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    lee.sledjeski@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacek:

    感谢原理图连接。  由于您在电缆两端使用器件、因此可能有空间降低均衡。  我建议先减少 CTLE 并禁用 DEM 以建立基线。  对于700mV 输出、将 DEM 引脚设置为00。

    对于连接至 SATA 驱动器和系统控制器的均衡(EQ)引脚控制端口、我建议使用最小 EQ (引脚设置00)。

    对于均衡(EQ 引脚控制端口连接到 SAS 电缆、我建议 使用2级 EQ (引脚设置0r)。

    为6G 操作进行优化可能需要额外的调优、但这可确保中继器不会通过过度均衡传入信号来增加抖动。

    此外、您能描述一下在非工作情况下会发生什么情况。  

    系统未检测到驱动器?

    仅以3.0 Gbps 运行?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 我将在不久的将来尝试。
    故障只是系统未检测到 SSD。 但它还有更多的功能。 此验证是在与 Windows 平台不同的平台上完成的。 当我在基于 Windows 7的系统上放置此无法正常工作的链路时、分数相对较高、显示性能与我的笔记本电脑中作为系统 SSD 所具有的 SSD 非常相似。 因此、我不得不将外部 SSD 格式化为 Windows 格式。 但链路性能不应依赖于 SSD 格式。

    谢谢、
    Jacek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jacek:
    您还应尝试将 MODE 引脚拉为高电平-当前 SATA 器件在系统初始化期间更具体地介绍 OOB 时序信息。 将 MODE 引脚拉至高电平可能会改善您的情况下的 OOB 响应。
    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacek:

    我现在将结束此操作、但如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我只是想确保我的 EQ 正确;您说过=>对于连接到 SATA 驱动器和系统控制器的均衡(EQ)引脚控制端口,我建议使用最小 EQ (引脚设置00)。

    这意味着 B0和 A1吗?  还是根据数据表 EQB0和 EQA1 [这些在原理图的 SATA 侧]?  它们应该是00。

    然后剩余的 EQA0和 EQB1应该变为0r?

    只是想确保我的理解正确吗?

    Jacek   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jacek:

    我建议尝试最小均衡。

    EQA0 = EQA1 = EQB0 = EQB1 = 0

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您对驱动器不能与非 Windows 系统配合使用的解释,计算机 SATA 控制器与转接驱动器之间似乎存在交互。 我们通常使用 SMBus 编程解决此问题。 或者、如果只有引脚编程可用、我建议降低 SD (信号检测)电路的灵敏度。 这是通过设置 SD_TH = 0来完成的。

    另一种解决方案是将 DS64BR111替换为 DS125BR111。 它具有线性输出驱动。 这通常可在未安装 SATA 驱动器的情况下改善系统响应。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的大量建议。 我将尝试按顺序实施这些措施、并告诉您结果。

    Jacek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    sd_th = 0,是否需要对计算机端的转接驱动器执行此操作?

    我在 SSD 侧执行了该操作、基于转接驱动器 Windows 的系统无法识别 SSD。

    Jacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SSD 侧的 SD_TH = 0导致即使是基于 Windows 的 PC 系统也看不到磁盘。

    我将尝试 SD_TH 浮点

    DS125BR111与 DS64BR111引脚兼容吗?

    谢谢、

    Jacek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacek:

    是的、它与引脚100%兼容。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在寻找最佳设置选择。 是否可以要求您对我们的链路进行评估? 基本上、如果我们要向您发送硬件[两个 SATA 中继器之间有7mSAS 电缆、以捕捉眼图、从而解决链路裕度问题。

    谢谢、

    Jacek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jacek:

    您如何使用此硬件驱动和接收信号? 在我们的实验室中、通常很难使客户硬件正常工作、这可能不是处理这种外形的最佳方法。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    板上有标准 SATA 和 SAS 连接器。 我们有兴趣使用~7m SAS 电缆连接两个板、然后两端都有两个标准 SATA 连接器。 这会为您的硬件供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jacek:

    我的工作台测试设备使用 SMA 连接器和电缆。
    如何为硬件供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有单个+5V [110mA]电源点。 提供电缆。
    您是否有可将 SMA 转换为 SATA 的 PCB?

    我修改了 VOD_SEL 以悬空、为 B 通道选择1000mV 摆幅[在引脚配置模式下、A 通道设置为700mV ]、看起来可以解决问题。 这是驱动长 SAS 电缆的通道。 但问题是、我们有多少裕度、换句话说、链路的稳健性如何?
    我还注意到我选择的均衡器来自 RAW 5[规范的表2] R0、它适用于 FR4 20英寸布线、而需要实现8m 1、即 RAW 10 Float R -尽管它在笔记本电脑上@~2.5Gb/s 运行良好 速度。
    因此需要裕度验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个用于 SATA 数据线的基本适配器。  这里有一个链接、用于 确保它们 适合您的电路板。

    https://www.sincsquared.com/sites/default/files/SATA%20to%20SMA%20Prelim%20Data.pdf

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来是缺失的部分。
    我会将 SATA 连接器的图片从我们的电路板发送到您的电子邮件