This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:如何使用 Ra/Rd 配置 CC

Guru**** 2433170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755227/tps65987d-how-to-config-cc-with-ra-rd

器件型号:TPS65987D

您好 TI 人

如何配置寄存器、以便 CC1或 CC2可以根据我的要求连接到 Ra/Rd。

我的想法是模拟 C 型电缆反向插入操作、但实际上并不是重新插入电缆操作

遵循安全带:

1将 CC1设置为连接到 Rd、 将 CC2设置为连接到 Ra、并更改多路复用器状态

2将 CC2设置为绑定到 Rd、 将 CC1设置为绑定到 Ra、并更改多路复用器状态

有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cun、

    您的实际需求是什么? 从您的描述中看、这并不是很清楚。

    您是否希望将87D 器件配置为 PD 灌电流? 如果您需要、则将其配置为灌电流。 执行此操作、请在端口配置寄存器的端口配置字段中选择 UFP。

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Rahul
    感谢您的回复。
    由于我看到其他供应商的一些 PD 控制器可以通过写入一些寄存器来直接将 CC1/2设置为与 Ra/Rd 相连。
    那么、想知道65987D 是否具有类似的寄存器?
    或65987D 只需选择 UFP/DFP... 哪一个与 Ra 或 Rd 相关?

    目的是、我要制作一个模拟 C 型电缆反向插入式操作但实际上不执行重新插入电缆操作的应用。
    这意味着、如果我第一次连接电缆、而 CC1连接到 Ra、CC2连接到 Rd
    然后、我要设置寄存器、让 CC2连接到 Ra、CC1连接到 Rd、以便主机检测电缆方向是否发生更改、但实际上不需要重新插入电缆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cun、

    如果您选择 UFP 设置、则 PD 控制器将连接 CC 线路上的 Rd、其中的设置为 DFP、然后连接 CC 线路上的 Rp。 但是、请注意、PD 控制器无法从内部应用 Ra、这需要由您的系统进行处理。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Rahul