主题中讨论的其他器件: DP83848J
工具/软件:Linux
我有一个带有 imx6sx 处理器的定制板。 为什么 ping 不能从 uboot 起作用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Rob、
这些就是结果
在 ethtool 中:
端口支持:[ TP MII]
支持的链路模式: 10BaseT/Half 10baseT/Full
100BaseT /半个100BaseT /全双工
支持的暂停帧使用:对称
支持自动协商:是
通告的链路模式: 10BaseT /半10baseT/全
100BaseT /半个100BaseT /全双工
通告的暂停帧使用:对称
广播自协商:是
链接伙伴通告的链接模式: 10BaseT /半10baseT/全
100BaseT /半个100BaseT /全双工
链接伙伴通告的暂停帧使用:对称仅接收
连接方通告的自动协商:是
速度:100Mb/s
双工:全双工
端口:MII
PHYAD:1.
收发器:外部
自协商:开
支持唤醒:g
唤醒:D
检测到链接:是
在 MII 转储中:
MII 转储1 0
( 3100) -- PHY 控制寄存器--
(8000:0000) 0.15 = 0 复位
(4000:0000) 0.14 = 0 环回
(2040:2000) 0。 6、13 = B01 速度选择= 100Mbps
(1000:1000) 0.12 = 1 A/N 使能
(0800:0000) 0.11 = 0 断电
(0400:0000) 0.10 = 0 隔离
(0200:0000) 0。 9 = 0 重新启动 A/N
(0100:0100) 0。 8 = 1 双工=全双工
(0080:0000) 0。 7 = 0 冲突测试使能
(003f:0000) 0。 5- 0 = 0 (保留)
=> MII 转储1 1
( 786d) -- PHY 状态寄存器--
(8000:0000) 1.15 = 0 100BASE-T4可用
(4000:4000) 1.14 = 1 100BASE-X 全双工
(2000:2000) 1.13 = 1 100BASE-X 半双工
(1000:1000) 1.12 = 1 10 Mbps 全双工
(0800:0800) 1.11 = 1 10 Mbps 半双工能力
(0400:0000) 1.10 = 0 100BASE-T2全双工功能
(0200:0000) 1. 9 = 0 100BASE-T2半双工能力
(0100:0000) 1. 8 = 0 扩展状态
(0080:0000) 1. 7 = 0 (保留)
(0040:0040) 1. 6 = 1mF 前导码抑制
(0020:0020) 1. 5 = 1 A/N 完成
(0010:0000) 1. 4 = 0 远程故障
(0008:0008) 1. 3 = 1 A/N
(0004:0004) 1. 2 = 1 链路状态
(0002:0000) 1. 1 = 0 Jabber 检测
(0001:0001) 1. 0 = 1 扩展功能
您能不能建议 ping 显示在 Linux 中无法访问主机和 uboot 中的错误帧的原因吗?
此致、
Akshay