This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9801:B 侧的风扇输出数量

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755505/tca9801-of-fan-out-in-b-side

器件型号:TCA9801

您好!

可将多少个 TCA9801作为从器件与 TCA9801的 B 侧作为主器件进行连接?  

请忽略主器件和从器件之间总线的电容。
另请参阅数据表图31中的总线 B 或总线 C。

 此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taki-San、

    B 侧要考虑的主要限制是下拉泄漏电流(在数据表中称为 IEXT-O)不应超过100uA。 A 侧的最大泄漏电流为10uA、因此最多可将10个 TCA9801" A 侧"连接到一个 TCA9801" B 侧"。 请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Max-San
    感谢您的快速回复。

    我明白了。
    我们还必须考虑基于公式2和图23至28的上升时间和负载电容吗?

    此致、Taki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taki-San、

    是的、正确的做法是、也应评估负载电容和相关的上升时间、以确保它们与所需的工作频率兼容。

    此致、
    最大