This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:设计问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755453/pca9306-design-question

器件型号:PCA9306

尊敬的团队:

我们将 SCL/SDA 上拉至5V 待机功耗。 我们对 EN 和 Vref2都使用了3.3V 电压。

一旦系统进入 S4/S5、3.3V 将关闭、但5V 仍在关闭。  

此设计是否存在任何问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    这对我来说很好。 当3.3V 变为低电平时、PCA9306将变为高阻抗、因此不会出现任何问题。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    感谢您的回复。

    当 EN 为高电平时,我的客户发现,如果 SCL1/DSA1上没有上拉电阻器,它仍然可以工作。

    从我提供的波形中,您可以看到主机侧的信号大约为2V,即使侧1上没有上拉电阻器。

    从数据表中看,没有提到 PCA9306的内部上拉,为什么信号在侧1上没有外部上拉的情况下工作?

    这是否意味着 PCA9306会导致从侧2到侧1或从侧1到侧2的泄漏电压?

    谢谢你。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    该器件中没有内部上拉电阻、但转换功能的工作方式是、只要任一侧的电压降至 VREF1电平以下、就会在两侧之间启用低阻抗开关。 这意味着、当 VREF2侧的电压被其自身的上拉电阻上拉时、开关将处于激活状态、并且由于通过器件的电阻很小、因此两侧都可以看到相同的电压。 达到 VREF1电平后、内部开关将禁用、SDA1/SCL1线路将具有高阻抗。 最好仍然在这些线路上添加一个上拉电阻、以确保在禁用 PCA9306开关时有一个已定义的上拉阻抗、从而在线路上保持稳定的高电平电压。

    请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大