Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 尊敬的团队:
我们将 SCL/SDA 上拉至5V 待机功耗。 我们对 EN 和 Vref2都使用了3.3V 电压。
一旦系统进入 S4/S5、3.3V 将关闭、但5V 仍在关闭。
此设计是否存在任何问题?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.