This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:MAX485扰动

Guru**** 2384370 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740090/sn65hvd72-max485-perturbation

器件型号:SN65HVD72

您好!

我使用图片 RS485.png 中的配置。

SN65HVD72是主器件、始终存在、之后我们可以添加1、2或3个 MAX3483。

当我只使用2个 MAX3483和 SN65HVD72时、一切正常。
但是、如果我有第三个 MAX3483、我有扰动问题、该 MAX3483 会在 引脚1 (RO)上产生扰动、因此传输不起作用。

您是否在我的硬件配置中看到错误?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick、

    我看不到您的配置图片。 您是否介意再上传一次? 一般问题:总线上是否有任何终端电阻器? 数据速率是多少? 一条总线上只能有两个端接。 其他节点被视为残桩。 您可以参阅此应用手册了解详情。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我只是想重新检查这个。 您是否有机会查看 Hao 的问题? 端接的要点非常重要、因为在将未端接的"存根"节点添加到总线(尤其是速度更高的节点)时、可能会引入信号完整性问题。

    此外、如果您可以在系统工作期间以及发生扰动时捕获 RS-485信号线(A/B)波形、则可以帮助我们更好地了解问题的根本原因。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 我找到了解决方案、我在 A 和 B 之间修改 R CHARGE (仅2 R120欧姆)、现在可以了。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的跟进! 我很高兴听到您找到了解决方案。

    此致、
    最大