This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD01:数据表问题(原理图详细信息)

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755439/sn65hvd01-datasheet-question-details-of-schematics

器件型号:SN65HVD01

你好。 我正在寻找有关 SN65HVD01数据表中的图17的更多详细信息、特别是图中的接收器和驱动器部分。 我正在寻找 R1、R2和 R3的值、背对背齐纳二极管以及单向齐纳二极管的详细信息(具有规格的器件型号是理想的)、以及接收器原理图中电流源的用途/详细信息。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    典型值:R1=180kOhm、R2=30kOhm、R3=40kOhm。 背对背齐纳二极管 表示 内部 ESD 单元。 单向齐纳二极管是防止反向电流的内部阻断二极管。 电流源用于在接收器的输入端产生偏移、因此 Vit 会降至零电压以下。 这样、收发器就具有失效防护功能。 有关详细信息、请参阅此应用手册。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao