This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:挂起模式与放大器;PSR 设置问题

Guru**** 2950200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755287/sn65dsi86-suspend-mode-psr-setting-question

器件型号:SN65DSI86

尊敬的专家

只需检查客户是否要使用8.3.3.2等暂停模式、并检查 GPU 和面板是否支持此模式。

但它们不能在应用中动态设置寄存器。 并且只能通过 DSI 在初始条件下进行寄存器设置。

那么、我想问 VSTREAM_ENABLE.每次  暂停模式后需要手动设置为1吗?

DSI86是否可以在 没有任何寄存器设置的情况下自动退出挂起模式?

非常感谢!

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到合适的人员来支持这一点
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce

    您需要设置 PSR_EXIT_VIDEO 位。 如果设置了 PSR_EXIT_VIDEO 位、则在 DSI 接口上检测到第一个垂直同步开始(VSS)后、活动视频开始通过 DisplayPort 接口传输。 如果未设置 PSR_EXIT_VIDEO 位、则软件必须启用
    VSTREAM_ENABLE 位。 然后、活动视频在第一次垂直同步开始后开始通过 DisplayPort 接口传输。

    谢谢
    David