This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:DS92LV2421 - VDDTX、VDDHS、VDDP、VDDL &VDDIO -这些不同电源引脚的单独电流。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741339/ds92lv2421-ds92lv2421---vddtx-vddhs-vddp-vddl-vddio---individual-currents-for-these-different-supplies-pins

器件型号:DS92LV2421

您好!

 DS92LV2421的数据表中不单独提及引脚 VDDTX、VDDHS、VDDP、VDDL 和 VDDIO 的各个电流。 请单独回答每个电源的电流消耗(VDDTX、VDDHS、VDDP、VDDL 和 VDDIO)。 需要这样做来证明选择使用的 FB 是合理的。  

谢谢、此致、

Dhoresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dhoresh、

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dhoresh、

    数据表第43页的图38显示了每个电源输入上具有1kΩ Ω 阻抗和小于1Ω Ω 直流电阻的铁氧体磁珠。 这些信息是否足以帮助您选择 FB?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K、

    感谢您的回答。

    我主要关注的是 FB 的电流。 我需要根据当前的观点证明 FB 的选择是合理的。  

    当我检查所用 FB 的降额时、我需要电流参数。 请帮助我处理单个电流、而不是指定 FB 规格。  

    谢谢、

    Dhoresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dhoresh、

    很抱歉耽误你的时间。 我已经问过、它看起来不像我们有这个数据。 由于数据表中列出了总电源电流、因此我认为最好根据每个引脚消耗的电流约为相同的假设来选择 FB。 为了位于安全侧、您还可以假设每个引脚消耗的电流与典型总电源电流相同(但情况并非如此)。

    此致、
    I.K.