This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:顶部标记有问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735460/tpd2e001-question-on-top-marking

器件型号:TPD2E001

您好!

我的客户(航天与国防)购买 了 TPD2E001DRLR 的某些部件。

他问、是否可以从顶部标记中找出 NiPdAu 或 Sn 铅焊球涂层。

我已阅读数据表注6:“铅/焊球涂层-可订购器件可能有多种材料涂层选项。 光洁度选项用垂直线条分隔。 如果成品值超过最大列宽,铅/焊球涂层值可能会折成两行。”

在垂直线超过顶部标记上的字母时、我们是否可以假设它是 Sn?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我必须为您检查此信息、然后再返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您访问 TI.com 上的软件包网页并搜索器件、我相信您将获得有关此方面的更多信息。