This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:使用 DSI86乘以 MIPI HS 时钟频率超出范围

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755300/sn65dsi86-use-dsi86-by-mipi-hs-clock-frequency-out-of-range

器件型号:SN65DSI86

大家好、团队成员

我的客户 AUTEL 正在使用 SN65DSI86、他们的新 LCD 面板需要在高达800MHz 的更高 DSI HS CLK 下工作。

我们建议的 HS CLK 频率范围最大为750MHz。

现在、他们看不到任何问题来使其正常工作。

但他们想知道他们是否有任何风险、以及这是否会缩短芯片的使用寿命。

请您帮助检查可能存在的风险类型吗?

是否有其他产品支持更高的 HS CLK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们无法保证800MHz 的性能、这是我们支持 mipi 到 DP 的最佳产品