This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐用于~30MHz 信号的 LVDS 或 RS422/RS485驱动器和接收器对

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755140/recommend-lvds-or-rs422-rs485-driver-and-receiver-pair-for-30mhz-signals

主题中讨论的其他器件:TLC5957

大家好、TI 社区、

我有一个"ART PROJECT"(服装)、其中一些 LED 驱动器(TLC5957)距离控制器约2米。
这些驱动器具有多个信号(灰度时钟、信号时钟、信号数据、锁存器)、频率最高可达30MHz。
因此、我的想法是使用 RS485/RS422或 LVDS 在2米远的距离内进行传输。

我的电源和 IO 电压全部为3.3V。
您可以为此类应用推荐任何驱动程序吗?
选择一种技术是否比选择另一种技术更有优势?

对于 RS422、我找到了这对:

对于 LVDS、我找到了该对

这两者都是一个好选择吗?
或者是否有其他更适合的器件?

此外、我还找到了以下信息:

我希望你能给我一些建议:-)

阳光明媚的问候
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    听起来像是一件高科技服装。 也许您可以在一切正常工作后向我们展示它。 )

    在30MHz 时、LVDS 或 RS-422 (或类似的 RS-485)都应能够通过2m 电缆进行通信、并且您选择的器件都是不错的选择。 一般而言、尽管主要权衡是 RS-422/485使用的差分信号振幅比 LVDS 高。 这有助于使用更长的电缆、并可转化为更好的抗噪性能。 不过、这也意味着功率更高、并且由于信号摆幅较大、转换时间往往更慢(限制了最大运行速率)。 虽然30MHz 的频率朝向 RS-422/485收发器通常支持的高端、但它完全处于大多数 LVDS 器件的能力范围之内。 (如果您希望系统对信号时序敏感、则使用具有更高速度的器件可能是一个好主意。) 由于 RS-422/485通常用于更多的工业环境、因此它通常针对较高电压短路、ESD 冲击等情况更加稳健

    如果您的通道需要及时对齐(例如、如果您具有并行数据和时钟线)、则需要考虑的另一个因素是通道间时序偏斜。 这是为大多数多通道器件指定的。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的留言!
    我会尝试 LVDS 的方式:-)
    感谢您的解释、这确实有助于我获得更好的整体形象!
    如果我使其工作,我将在这里发布;-)

    阳光明媚的问候
    Stefan