This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DS110DF410:DS110DF410

Guru**** 2924350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755198/ccs-ds110df410-ds110df410

器件型号:DS110DF410

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI。

请忽略前面的问题。

在 SigCon Architest 中使用"reset"按钮纠正了该问题、 现在所有6个器件都记住 TX DEM 配置。

对于同一 SMB 总线上的6人组中的某些重定时器、EEPROM 中的随机数据似乎已创建"不确定/不可预测"状态。

这一问题在不同原型装置之间是一致的、因此在制造的混乱中有一些次序。 )

谢谢你。

Andrzej Hadas

AZ-COM 公司

925-254-5400

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrzej、

    感谢您告知我们并祝您愉快。

    此致、、、Nasser