This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:使用 MOSFET 的 CAN 终端

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755463/sn65hvd72-can-termination-using-mosfets

器件型号:SN65HVD72
主题中讨论的其他器件:TIDA-01238

我们希望使用下面的电路实现软件可选终端。

问题是、当 CAN 总线上出现电压瞬变时、这可能会改变 MOSFET 源极节点上的电压电平、因此 FET 可能会由于 VGS (TH)交叉而改变状态。

我们如何调整此电路以应对高达60V 的瞬变、从而使 FET 在这些事件中保持导通或关断状态?

此致、

Richard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    这种解决方案很难支持宽总线电压范围、因为您需要的栅极控制信号必须可靠地大于总线电压(启用端接时)或可靠地小于总线电压(禁用端接时)。 如果没有可用于栅极控制的高电压基准电压(以及适当的高电压 FET)、我不确定这是否可行。

    您参考的上一个线程中提到的 TIDA-01238参考设计确实展示了使用固态继电器而不是分立式 FET 的替代解决方案。 由于该组件在控制电压和通过的信号之间使用光学隔离、因此控制电压范围可以与总线电压范围保持独立。 这是一个更好的解决方案、但代价会更大。 对于 CAN 端接、许多情况下的电流都相当低、仅沿单个方向(CANH 至 CANL)流动、因此作为固态继电器的替代方案、您可能需要评估是否可以使用简单的光耦合器。 (我们没有机会自己评估此类解决方案、但我想建议您提供反馈或更深入的调查。)

    此致、
    最大