尊敬的:
我设计 使用 DP83849IF 作为介质转换器(100BASE-TX 转100BASE-FX)。 我已阅读 DP8384952的数据表和 AN-1509 、tid510a 应用手册。
我的板没有任何 MCU 可用作介质转换器、因为我想在没有 MCU 或 MPU 接口和软件编程的情况下充当介质转换器
因此、我知道 要使 DP83849IF 作为介质转换器运行、我已解压端口 A 是铜缆、端口 B 是光纤。
我需要在下面进行操作
1. 介质转换器的配置端口设置;在我测试的过程中,您的评估套件不能用作介质转换器。
2、在没有任何 MCU 或程序的情况下使用 DOSE DP83849IF 是真的吗?
3. 如果第2 个问题不正确,我可以做些什么? 可以 推荐 其他解决方案吗?
此致。