This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:独立介质转换器

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741894/dp83849if-media-converter-as-stand-alone

器件型号:DP83849IF

尊敬的:

我设计 使用 DP83849IF 作为介质转换器(100BASE-TX 转100BASE-FX)。 我已阅读 DP8384952的数据表和 AN-1509 、tid510a 应用手册。

我的板没有任何 MCU 可用作介质转换器、因为我想在没有 MCU 或 MPU 接口和软件编程的情况下充当介质转换器

因此、我知道 要使 DP83849IF 作为介质转换器运行、我已解压端口 A 是铜缆、端口 B 是光纤。

我需要在下面进行操作

1. 介质转换器的配置端口设置;在我测试的过程中,您的评估套件不能用作介质转换器。

2、在没有任何 MCU 或程序的情况下使用 DOSE DP83849IF 是真的吗?

3. 如果第2 个问题不正确,我可以做些什么?  可以 推荐 其他解决方案吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Young、

    请参阅此应用手册中的#1: www.ti.com/.../snla086b.pdf (请参阅第7页)

    A2) DP83849IF 不需要 MCU 即可运行介质转换器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我的设计如下图所示;

    ">

    我 配置 为使用介质转换器。

    ">

    但我的板 现在无法正常工作。 也许端口 A 可以工作,但端口 B 不能工作。

    让我知道 DP83849需要通过 MDIO 进行一些寄存器设置 、以便用作介质转换器。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Young、

    这些图像未显示。 链路断开。
    您可以将其作为 PDF 附加吗?

    对于 DP83849、它可用作无需寄存器访问的介质转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ross、

    很抱歉链接图像错误。

    那么、看看受攻击的。 这显示了我的测试方法和配置。

    您能否检查我的配置和八位位组方式? 如果有问题、请告诉我。

    此外 、TI 的评估板(http://www.ti.com/tool/TIDA-00306

    e2e.ti.com/.../test.pdf

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BR、

    请参阅此应用手册中的表#10: www.ti.com/.../tidu510a.pdf
    您需要将 extender_EN 设置为0b1。 现在、您已将 extender_EN 设置为0b0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢 Ross、

    作为您的回复、dp83849需要寄存器设置才能用作 extender_en 的介质转换器。

    我更改了 Extender _en 跳线搭接或未在 TI EVK 上更改。 但状态相同。

    如果 dp83849需要按寄存器设置更改 extender_en、我无法更改它、因为我的板上没有 MCU。 TI 的评估套件是相同的。

    您能告诉我如何在不使用 MCU 或任何工具(例如、 MDIO 工具)?

    在 tidu510a.pdf 的图10中、MAC A 和 MAC B 是什么意思?

    如果需要使用 Mac 接口作为介质转换器、dp83849if 是否需要使用 Mac 接口?

    此致、

    杨高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Young Ko:

    请将您的原理图发送给我。
    DP83849IF 不需要上拉电阻。
    它可以在媒体转换器模式下工作、无需寄存器访问。