This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A:DS90CR286A (PCLK=20-66MHz)驱动 TFT 显示屏(PCLK=9MHz)

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286A, DS92LV2412, DS92LV0411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755334/ds90cr286a-ds90cr286a-pclk-20-66mhz-drive-tft-display-pclk-9mhz

器件型号:DS90CR286A
主题中讨论的其他器件: DS92LV2412DS92LV0411

大家好、

客户使用 NXP imx6输出 LVDS 信号来驱动480*272 @60Hz RGB 接口的 TFT 显示屏。 他们希望使用 DS90CR286A 进行转换。 但 DS90CR286A 的 PCLK 介于20MHz 和66MHz 之间。 上述显示器的 PCLK 为9MHz (480*272*60*1.1)。  

他们是否可以使用 DS90CR286A 驱动此显示屏?或者您是否有任何更合适的芯片推荐?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amelie:

    9MHz 明显超出 DS90CR286A 数据表的规格、因此它可能无法用于驱动其显示屏。

    我相信、能够支持此分辨率和 LVDS -> RGB 应用的唯一部件是第二代/第三代串行器/解串器、它们必须成对使用。

    以与 DS92LV2412解串器配对的 DS92LV0411串行器为例。

    此致、
    I.K.