This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:DS75176BTMX 的替代产品

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, THVD1550, SN75176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755284/thvd1500-replacement-for-ds75176btmx

器件型号:THVD1500
主题中讨论的其他器件: THVD1550SN75176B

大家好、

DS75176BTMX 无法再订购

我们是否可以检查 THVD1500是否是兼容部件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、只要应用的数据速率低于500kbps、THVD1500就是一个很好的替代产品。 对于高速运行、您可以考虑 THVD1550或 SN75176B。 所有这些器件都是引脚对引脚兼容的。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    最大