This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:射频天线 ESD

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742022/tpd1e10b06-rf-antenna-esd

器件型号:TPD1E10B06

大家好、团队、

您对 GSM 模块射频端口的 ESD 保护是否有任何建议? 射频信号可以达到30dBm。 我不确定应该从我们网站上的建议中选择哪种器件、因为在某些器件中、我看到它们具有相当高的 VCLAMP、但在这些器件的典型应用中、我看不到射频天线。

请帮帮我。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您看到选择指南、我们会为射频天线提供一些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    是的、我看到了该文件、我找到了一些器件、但它们都具有+/- 3.6V 的 ESD 保护、我需要对应于20Vpp 的7Vrms 电压、所有这些器件都不适合我的应用。
    你有其他建议吗?

    谢谢、此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    我们没有任何器件能够以低电容支持+/-20V 信号摆幅、适用于天线应用。