This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988设计。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741214/tps65988-design

主题中讨论的其他器件:TPS65988

 团队: 您能否共享我的客户 可以用于以下 应用的设备和配置。
它们正在开发磁场探针、因此需要通过 USB-C 进行通信并通过另一个 USB-C 供电 他们希望建立这样的集线器、这将为用户自动切换这两个 USB-C 通道。

因此、输入端有2个 USB-C 连接器。 用户将5V-USB-C 数据线连接到其中一根、并将20V USB-C 充电器线缆连接到另一根。 他们不知道哪一个是20V、哪一个是5V 数据。 在输出端、它们 应 将 USB 数据和20V 电源分开。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naser、

    您可以使用 TPS65988、该器件支持2个 USB-PD 端口、并可满足客户的需求。 更多  详细信息、请参阅。

    如果您的问题得到了解答、请单击"这解决了我的问题"。

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul:谢谢。 客户将购买 TPS65988开发板、但他甚至在 DEV 用户指南中说过。 不清楚如何使用它。
    您能简要介绍一下我们应该使用的配置、还是更好地介绍跳线设置。 因此、有关我们的应用的任何评论都将对我有所帮助。 感谢您的快速回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    您可以使用 EVM 中预编程的默认配置进行评估。 默认配置可以在不更改配置的情况下签订5V 和20V 合同。

    谢谢、
    Rahul