请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741214/tps65988-design
主题中讨论的其他器件:TPS65988 团队: 您能否共享我的客户 可以用于以下 应用的设备和配置。
它们正在开发磁场探针、因此需要通过 USB-C 进行通信并通过另一个 USB-C 供电 他们希望建立这样的集线器、这将为用户自动切换这两个 USB-C 通道。
因此、输入端有2个 USB-C 连接器。 用户将5V-USB-C 数据线连接到其中一根、并将20V USB-C 充电器线缆连接到另一根。 他们不知道哪一个是20V、哪一个是5V 数据。 在输出端、它们 应 将 USB 数据和20V 电源分开。 谢谢。