This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:未完全检测到从器件

Guru**** 2756495 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755290/tca9548a-slave-device-not-fully-detected

器件型号:TCA9548A

大家好、

我的客户考虑将 TCA9548A 用作 I2C 开关、并在其0至7的每个下行通道上连接一个从器件。 它们可以在通道0 ~ 3上找到 I2C 从器件、但看不到通道4 ~ 7。

这是他们使用的命令:

 

# i2cset -y 9 0x70 0xYY

//(9是 I2C 总线编号、70是 TCA9548A 的地址、YY 是下游通道–取值01表示通道0、02表示通道1、04表示通道2、....、80表示通道7)//

# i2cdetect -y 9.

//(此命令显示 YY=01,02,04,08 (通道0至3)的从属设备,但无法找到 YY=10,20,40,80 (通道4至7)的从属设备//

 

感谢您建议在信道4至7上查找设备时是否遵循任何设置或步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    您是否认为在向通道4-7发送信号时可以为我们显示范围? 例如、我想查看通道4的 SDA/SCL。

    如果您有自己可以提供的原理图、这可能也会有所帮助。

    "如果要在通道4至通道7上查找设备、请注意您的建议或遵循的任何设置或程序?"
    对于我们的开关、您需要确保在启用通道后启动停止条件、以确保通道已正确启用。 除此之外、没有其他要求(假设您没有地址冲突)

    谢谢、
    -Bobby