This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:去耦电容器

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754971/sn75176b-decoupling-capacitor

器件型号:SN75176B

您好 E2E 社区、

 SN75176B 收发器数据表中的布局示例显示了从 VCC 到 GND 的电容器。 1.5uF 的值相当大、数据表中没有提到电容器。 何时推荐或甚至需要该电容器?

此致、
Stefan Altstadt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefan、

    VCC 轨上的去耦电容(接地)有助于补偿 PCB 电源布线的电感/电阻、并确保即使 IC 消耗电流相对较快(例如、为了切换输出状态)、也不会出现电压"下降"。 我始终建议包含该电容、但并非总是需要较大的1.5uF 值。 在大多数应用中、100nF 是合适的。 如果电源通过电缆、从电源到 IC 的 PCB 布线较长/较窄、或者电源产生需要滤波的大纹波电压、则较大的值可能有用。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您提供清晰的答案。 电路板上已经有一个10uF 的"大容量"电容器、因此我将尝试在收发器上使用100nF 的电容器。

    此致、
    Stefan