This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:数据速率高达128kBaud 时无负载电源电流

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753352/thvd1410-no-load-supply-current-at-up-to-128kbaud-datarate

器件型号:THVD1410

这是我之前请求的副本、但用于其他器件。

我正在研究将该组件用于低功耗传感器接口。 计划中没有终端电阻器(即短桩长度)。 我指的是数据表的图6。 遗憾的是、对于空载情况、没有"电源电流与信号速率"图。 例如、竞争对手的产品显示这是图27中的 Renesas ISL32603。 您能否为空载情况提供类似的数据? 或者、是否有计算该值的公式(例如静态功率+ CPD * Vcc^2 * Fsw)?

谢谢、此致、


Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefan、

    与另一个线程中的答案相同。 请使用公式估算功率。 如果您需要一些实验数据、我可以使用特定的容性负载来实现它。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    请查找数据。 同样、测试条件是 Vcc=3.3V、室温、DE=H、REB=H、无负载。 如果您有更多问题、请告诉我。

    数据速率(kbps) ICC (mA)
    0 1.59.
    9.6. 2.14
    38.4. 3.73.
    115.2. 7.58.
    250 14.1.

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的测量、这些对我来说是非常有帮助的。 从这些方面来看、对于我的低功耗、低数据速率应用、另一个器件(SN65HVD72)是目前为止更好的选择。 因此、我将结束本主题并重点介绍 SN65HVD72

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Stefan