This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:链路向上- 100Mbps/全-流量控制关闭、链路向下

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738764/dp83848k-link-is-up---100mbps-full---flow-control-off-link-is-down

器件型号:DP83848K

您好以太网专家!

我的客户正在使用 DP83848KSQ/NOPB、他们面临连接链路反复出现和断开的问题。 我已经包含了原理图的尖头。

以下是错误日志:

 

[35.92365]  cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路向上- 100Mbps/全-流量控制关闭

[37.933709]  cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路断开

[40.933598]  cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路打开- 100Mbps/全-流控制关闭

[44.933499]  cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路断开

[45.933760]  cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路向上- 100Mbps/全-流控制关闭

[49.933615]  cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路断开

[52.933886]  cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路已启动- 100Mbps/全-流控制已关闭

[54.933599]  cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路断开

[57.943745]  cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路向上- 100Mbps/全-流控制关闭

[61.943617]  cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路断开

[62.943775]  cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路向上- 100Mbps/全-流控制关闭

您是否有任何建议或起点来停止此行为?

谢谢!
Reed Kaczmarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reed、

    在本例中、连接合作伙伴是什么? 电缆长度是多少?

    它们还能提供寄存器0x00、0x01、0x04、0x05、0x10的状态、 0x14、0x15、0x17、0x19。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    1.我们连接到 HP2620交换机,电缆长度为1米。


    2.请查看以下寄存器状态:

    0x00 = 3100
    0x01 = 786D
    0x04 = 01E1
    0x05 = 41E1
    0x10 = 0915
    0x14 = 00D4
    0x15 = 0000
    0x17 = 0021
    0x19 = 8001


    谢谢!
    簧片
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha

    但愿你一切顺利。

    只是想跟进并了解您对 Reed 提供的信息的看法-这是目前的一个热点问题。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、Reed、您好!

    从寄存器0x14中、我看到 PHY 正在运行、出现错误的载波侦听错误。 您能否检查磁性元件并确保其符合数据表要求。

    您是否还可以检查 PHY 是否可以正确链接到自己? 为此、您将需要一根环回电缆。 您可以使用 Cat5e 电缆在一端使用 RJ-45连接器,在另一端打开电线,从而创建自己的环回电缆 然后将引脚1连接到引脚3、引脚2连接到引脚6。 这会将 PHY 的 TD+/-引脚连接到 RD+/-引脚。

    最后、时钟输入问题也可能导致链路不稳定。 我看到时钟正在通过33欧姆电阻器网络进行分配。 出于调试目的、您能否在不拆分的情况下直接向 PHY 提供干净的时钟、并查看链路是否稳定。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢您的评论:

    以下是磁性规格。 这些与数据表建议相匹配。

    2.客户使用环回电缆进行测试 、并读取0x14寄存器、其值显示为0000。

    但是、当它们连接开关时、它会显示不同的值。 计数器可能会增加。

    3.移除了另一个电阻器并直接提供时钟、仍然没有改善。

    仍然面临链路向上/向下问题。

    请告诉我们如何以最佳方式继续。

    谢谢、
    簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reed、

    我现在要关闭此线程、因为它正在脱机调试。

    此致、
    Aniruddha