This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:用于在两个接口之间切换的附加电路。 建议

Guru**** 2517370 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753555/sn65hvd1781-attached-circuit-for-the-switching-between-two-interface-suggest

器件型号:SN65HVD1781

您好!

所附为我使用 RS485收发器"SN65HVD1781"的电路图像。 请注意、图中未显示 ESD/EFT 的必要保护。

在我的要求中,最大幅值为24V 的线路"A"上有另一个可选信号(在这种情况下,没有 RS485通信,也没有其他 RS485设备)。

如果存在 RS485通信、则其他信号设备不存在。

通过通道"A"、我为电阻分压器建立了单独的线路、并将该信号通过晶体管施加到微型、如图所示、用于检测24V 信号。

让我知道、当存在 RS485信号且没有其他信号时、由于添加了单独的路径、会对 RS 485信号产生什么影响。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您担心总线线的对称性、则可以在 B 引脚上添加具有相同电阻器的另一条路径。 请缩短两条路径、因此"浴缸"不够长、无法产生一些反射。 BTW 、使用电阻分压器、BJT 的栅极将看到12V、24V 显示在 A 上。请确保它处于 BJT 的工作范围内。

    如果您有更多问题、请告诉我。 此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我关注的是以下问题。
    由于 RS485使用相同的通道、如果模式为 RS485、则分压器和其他电路对通道 A 有任何影响
    我无法在通道 B 上安装与没有 RS485相同的分压器电路、因此通道 B 用作24V 数字输入的参考 GND。

    目的是根据某些软件配置将与相同的 A 和 B 线路用于 RS485或24V 数字输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻器(分压器)可被视为 20kOhm 下拉至接地。  如果您的应用中没有太多节点、RS-485通信应该仍然可以正常工作。  同样的分析也适用于 B 侧。 如果 您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个小问题-如果总线上没有发送器处于活动状态、则 A 线路上的弱下拉电阻会导致"A"上的电压比"B"略低。 接收器可以将其解释为 RS-485总线上的逻辑"低"电平。 如果使用的通信协议存在问题、那么您可以将完整下拉置于"B"线路、或者在 A/B 线路上引入其他上拉/下拉电阻、以便在总线空闲时提供较小的正差分偏置。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我先前所说的、当不使用 RS 485时、它将通过 RE 和 DE 被禁用。 在此期间、通道"B"将会有 GND、通道"A"上的数字输入将从外部产生24V 电压。

    因此、对于数字输入配置、RS485将处于禁用状态。 因此、同一通道"A"具有另一个通过多路复用器和晶体管进入微控制器的存根(由于多路复用器的最大电压限制、在馈入多路复用器之前、24V 分压至12V)、然后通过晶体管进入微控制器作为数字输入。

    我只是想确保我定义的方案适用于 RS485 (已启用 RS485)。 数字输入模式通过多路复用器禁用)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果通道"A"上的存根不是太长、则您的方案应适用于 RS-485通信。 经验法则是:"短桩的电气长度(以英尺为单位)应小于驱动器输出上升时间的1/10 (以 ns 为单位)"(本 应用手册中的第6节)。 除了提到的 Minor Point Max 之外、我在直流电平中没有发现任何问题。 如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Hao