This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:SN75DP139 Rvsadj 为3k

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741497/sn75dp139-sn75dp139-rvsadj-is-3k

器件型号:SN75DP139

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

即使 Rvsadj 使用3.65k、我们的 HDMI 眼图模式也会失败、但使用3k 时会通过

因此、如果我们使用3k Rvsadj、我们会有任何风险吗?

谢谢!!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    从 SN75DP139输出到 HDMI 连接器的布线长度有多长、从 HDMI 连接器到示波器的电缆有多长?

    3.5K 时的振幅为~1.25V、我想了解您为什么会有巨大的信号振幅损耗。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    请参阅下面的更新

    从 SN75DP139 输出到 HDMI 连接器的迹线长度有多长、

    2000密耳

    从 HDMI 连接器到示波器的电缆有多长?  

    低于1m 电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    进行 HDMI 合规性测试时、请勿使用1m 电缆、因为电缆会对合规性结果产生负面影响。

    请参阅以下链接 :www.wilder-tech.com/.../hdmi 以获取 HDMI 分接测试装置。

    我还向您发送了一份友谊请求。 如果需要、我可以查看您的布局、以查看是否可以改善 DP139和 HDMI 连接器之间的信号路径。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我不使用电缆进行 HDMI 合规性测试
    我们直接将测试装置+碳棒连接到示波器
    我已将原理图和布局发送给您参考、欢迎您提出任何建议
    顺便说一下、如果 Rvsadj 为3k、有任何风险吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过直接支持解决问题、关闭该主题。

    谢谢
    David