This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8040 EEPROM 编程器请求

Guru**** 2556800 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741406/tusb8020b-tusb8040-eeprom-programmer-request

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件:TUSB8040

需要使用 EEPROM 编程器来实现 tusb8040。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接受我的朋友请求。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如果 i2c 24cXXXX 支持8位寻址、但我具有带16位寻址的24AA64、且"TUSB8040 EEPROM 编程器"不会将其刷写、则"TUSB8040 EEPROM 编程器"会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    EEPROM 编程器按原样提供。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用计算器来填充 EEPROM 值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    我们有一份 TUSB804x EEPROM 的文档-在集线器的双端口版本方面有一些差异、但这是一个很好的起点、并提供了更多详细的寄存器说明。

    www.ti.com/.../sllu311.pdf

    此致、
    JMMN