This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV018A:LVDS 1.8V -管理;TTL 3.3V || TTL 3.3V -管理;LVDS 1.8V

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV018A, DS90LV017A, DS90LV012A, DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754949/ds90lv018a-lvds-1-8v---ttl-3-3v-ttl-3-3v---lvds-1-8v

器件型号:DS90LV018A
主题中讨论的其他器件: DS90LV017ADS90LV012ADS90LV011A

大家好、

我对 DS90LV018A DS90LV017A 有兴趣 TTL 3.3V 信号转换为 LVDS 1.8V 信号(反之亦然)。

这两个组件是否允许这样做? 如果是:

-对于017A (驱动程序):

=>如果我使用3.3V (Vcc)为组件供电并具有3.3V TLL 的输入、如何知道我的驱动器的输出是 LVDS 1.8V。

=>我必须在某个地方添加一个电阻器吗? (用于阻抗)

-对于018A (接收器):

=>我是否必须用3.3V 为 Vcc 供电,以便 TTL 输出为 TTL3.3v?

=>我是否必须在接收器的入口添加一个电阻器(数据表中为100欧姆)?

非常感谢您的回答(我现在有点模糊)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定"LVDS 1.8V"... LVDS 是标准配置、信号差分为350mV、共模电压为1.2V。 有关 LVDS 的出色信息、请参阅此资源:
    《LVDS 用户手册》: www.ti.com/.../snla187.pdf

    假设"LVDS 1.8V"只是 LVDS、那么要回答您的问题、由3.3V 电源供电的 DS90LV017A (或 DS90LV011A)将单端3.3V LVTTL 输入转换为标准 LVDS 差分输出。 此外、由3.3V 电源供电的 DS90LV018A (或 DS90LV012A)将 LVDS 差分输入转换为单端3.3V LVTTL 输出。 唯一需要的额外组件是 LVDS 接收器的 RIN+和 RIN-输入之间的100欧姆电阻器。

    此致、
    相位