大家好、我的客户正在使用 SN65DSI86EVM、希望首先将内部图案发送到显示屏以验证连接、他似乎遇到了一些问题。 他使用 Aardvark 接口通过 μ I²C 对寄存器进行编程、那么您能给我发送一个配置文件的一个示例以发送色条模式 吗?
显示屏为 Lenovo 22英寸、分辨率为1680x1050。
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我的客户正在使用 SN65DSI86EVM、希望首先将内部图案发送到显示屏以验证连接、他似乎遇到了一些问题。 他使用 Aardvark 接口通过 μ I²C 对寄存器进行编程、那么您能给我发送一个配置文件的一个示例以发送色条模式 吗?
显示屏为 Lenovo 22英寸、分辨率为1680x1050。
提前感谢
感谢您提供电子表格、但浏览我的屏幕的 EDID 并在电子表格中使用它会导致我在包含水平后沿的寄存器0x34上出错。
我不知道是否可以使用电子表格生成屏幕接受的分辨率较小的图形?
我的屏幕的 EDID 配置
00000000 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 30 AE 0C 0A 01 01 01 01 01
00000010 0A 16 01 03 6C 2F 1E 78 EE 23 C5 57 4F 9E 26
00000020 0F 50 54 BD CF 00 71 4F 81 80 81 8C 95 00 95 0F
00000030 A9 C0 B3 00 B3 0F 26 39 90 30 62 1A 27 40 68 B0
00000040 36 00 DA 28 11 00 1C 00 00 FD 00 32 4B 1E
00000050 53 14 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FC 00 4C
00000060 54 32 35 32 70 20 57 69 64 65 0A 00 00 FF
00000070 00 36 56 38 48 56 43 36 37 0A 20 20 20 20 00 43
此致
遗憾的是、使用 HFP 和 HBP 播放并不能帮助我在屏幕上显示图案。 我还尝试使用具有以下 EDID 的较小屏幕、但也没有显示图案。
00 FF FF FF FF FF FF FF 00 30 AE 90 09 01 01 01 01
05 16 01 03 6C 29 1A 78 EE 7C 55 A2 57 4E 9E 28
10 50 54 BD CF 00 71 4F 81 80 81 8C 95 00 95 0F
01 01 01 01 01 01 01 01 9A 29 A0 D0 51 84 22 30 50 98
36 00 98 FF 10 00 1C 00 00 00 FD 00 32 4C 1E
51 0E 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FC 00 4C
54 31 39 35 32 70 20 57 69 64 65 0A 00 00 FF
00 36 56 38 47 4C 45 35 32 0A 20 20 20 20 00 13.
我想知道、可以在组件中禁用 EDID 验证、并且只能使用已知的屏幕分辨率、从屏幕的标准定义中提取值。
例如、使用以下分辨率(我知道它在我的屏幕上工作、因为我从计算机强制它测试它)
1280*960@60Hz、HFP = 80、HBP = 216、HPW = 136、VFP = 1、VBP = 30、 VPW = 3
此致