This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:USB-C 物理安全

Guru**** 2600505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755127/tps65988-usb-c-physical-security

器件型号:TPS65988

我有兴趣在我的下一个项目中使用 USB-C、但有一个安全问题。 USB-C 设备是否在物理层上具有任何类型的内置安全保护、以帮助防止不必要的访问。 我们希望使用 USB-C 作为调试/读取数据的潜在有线连接方法,但担心未经授权的用户能够访问数据。

我知道可以选择为 USB-C 提供供应商定义的消息、但我理解这是一种软件实现。 或硬件中是否内置了任何安全选项或功能、以帮助防止未经授权的访问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    目前、硬件中没有内置安全功能。 建议通过 VDM 实现用户交替模式。 通过这种方式、他们将知道何时连接到自己的器件、并可以相应地启用他们的硬件。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric