This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:SN65DSI85:无法安装 DSI 调谐器软件

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755016/sn65dsi85-sn65dsi85-not-able-to-install-dsi-tuner-software

器件型号:SN65DSI85

您好!

我想在 Windows 10上安装 DSI 调谐器应用程序。 但我无法安装,因为软件抱怨无法下载 JRE。

您能帮我解决这个问题吗?  

我已尝试卸载 Java 并重新安装。 仍然没有变化。

我已附上屏幕截图。

--

此致、

Umesh K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umesh、

    遗憾的是、我们实际上无法帮助安装软件。 不过,问题似乎出在系统上的 Java 上。 由于您已经尝试卸载/重新安装 Java,是否可以尝试另一台计算机/操作系统?

    如果您仍然无法安装、请告诉我、以便我们可以探索其他选项。

    此致、
    I.K.